结果:找到"NRF51822 NRF52832 蓝牙低功耗 蓝牙芯片 替换",相关内容1000条
  • 国产NRF52832替代方案DS2010支持MESH超高性价比BLE5.1解决方案
  • 国产BLE5.1MESH蓝牙方案DS2010完全对标NORDIC和DIALOG,超高性价比远超期望。DS2010着重凸显几大优势:1.国产超低功耗高性价比蓝牙5.1芯片;2.在同等功能和性能下,面积业内最小;3.灵敏度达到-100dbm@1Mbps,全球性能最优;4.发射功率+13dbm,链路指标最高(抗干扰性最高)。下面是NRF52832/NRF52840国产替代替换方案DS2010的概述:◆蓝牙BLE5.0/BLE5.1➢支持125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps➢接收灵敏度:-99.7dBm@1Mbps-97dBm@2Mbps-105dBm@125kbps➢发送功率:+...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52840 高性价比 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-04-19 00:37:00
  • 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
  • PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,5.2,NRF51822NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
  • 蓝牙Beacon方案NRF52832-CIAA设计应用
  • 之前的文章,小编也有说过蓝牙芯片,其实从蓝牙技术1994年提出到应用,已经完全深入到人们的日常生活中了。而且蓝牙技术也一直在不断地更新迭代。蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。蓝牙使今天的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网,并且可以无线接入互联网。目前蓝牙芯片的主流进口品牌ti跟NORDIC一直是站在蓝牙技术应用的风口角逐。今天小编就蓝牙beacon方案NRF52832-CIAA设计应用给大家说道说道。nRF52832-CIAA是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Beacon NRF52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-26 10:20:00
  • 低功耗蓝牙芯片NORDICnrf52832-QFAA,性价比也太高了
  • NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC nrf52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-21 17:03:00
  • NRF51802替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片性价比也太高了吧
  • 智能穿戴领域市场现在非常成熟,大家对性能有更高的需求,功耗更低,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,在智能手环市场有比较好的模范作用,但这几款芯片价格居高不下,性价比低下,但是目前智能手环的价格战越来越激烈,对于芯片的成本下降需求非常大!国产蓝牙的泰凌微、汉天下等厂家,但是却是定位低端蓝牙系列,其射频性能优化不好,MCU也不够稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般,整个芯片使用下来的体验感很差,当然,一分钱一分货超低价格摆在那。而兼具高性能的替换NRF51802/NRF51822兼容的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF51802 5.0 高性价比 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-08-13 09:50:00
  • NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
  • 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
  • 终于找到NRF52832替换的mesh组网低功耗蓝牙芯片了,PHY6212也太棒了吧!
  • 现在这个年代,物联网产品到处都是,蓝牙是其中一个被广泛应用的方式,NRF52832是蓝牙5.0的经典作品,是目前最受欢迎,也是nordic出货量最大的芯片之一,今天给大家整理了一个汇总资料,NRF52832的低成本替换芯片,低功耗蓝牙5.0芯片上海奉嘉微PHY6212。PHY6212的基本特性:主要功能:ARM@Cortex-m032位处理器存储器512/256K系统内存128KBROM138KBSRAM,睡眠模式下所有数据保持33/19通用I/O引脚所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IOMUX含税映射;所有引脚均可设置为唤醒状态供18个引脚可触发中断3个QDEC解码器6通道PWM/4通道...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52810 NORDIC 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-19 14:27:00
  • 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
  • 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
  • NORDICBLE5.0nRF52832Datasheet规格书开发例程开发资料
  • 先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●支持并行多协议●单线调试接口(SWD)●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●720nA@3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 16:05:00
  • 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
  • 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 超 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: